This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601充电时出现奇怪的电流降...

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465239/bq25601-strange-current-drop-for-bq25601-while-charging

器件型号:BQ25601

工具与软件:

大家好、团队成员:

我可以寻求您的帮助、以红色圈出的奇怪电流下降吗?

它似乎不是预充电电流波形。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供一份原理图吗? 寄存器目前正在做什么? 是否有系统负载? 您可以绘制 VBUS、IBAT、BAT 和 ISYS 吗? 请提供更多信息。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    与客户确认后、问题发生在预充电完成并更改为 CC 模式后。

    存在电流下降问题。  

    模式更改时是否存在电流下降问题?

    波形已包含 VBUS、IBAT、BAT。 系统负载为 DSP、并且在上电后正常工作。

    由于客户希望监控总充电周期、因此时间调节非常长(1K)。  

    原理图。

    e2e.ti.com/.../dc354_5F00_BQ25601.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要在靠近引脚的 BAT 引脚上放置一个10uF 的电容器。

    不幸的是、在这个时间尺度上我们无法观察到任何情况。 请放大所需波形的关注点、以便我们进一步调试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经与客户讨论过这个问题、并要求提供正确的时间刻度波形。

    请稍候、我会在获取后更新它。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    放大捕获的波形、如下所示。

    BTW、客户提到这是模式从预充电转变为正常充电的时刻。

    请帮助重新查看它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这不会向我提供任何新信息。 时间标度仍为1.00ks/div、只是在后一个边沿触发。 请放大一个有意义的时间刻度。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参考下面的图表!

    此200sec 部分中的平均充电电流大约为713mA、然后会增加到724mA。

    为什么在预充电切换到 NORMAL 充电模式后、充电电流会更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处设置的最小系统电压设置阈值是多少? 当在 MINSYS 模式下运行时、BATFET 以线性模式运行。 换言之、它还没有完全开启。 这会导致 BATFET 中耗散更多的功率、并会导致较低的充电电流、直到脱离 MINSYS 并完全导通。

    此致、

    Mike Emanuel