This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810具有反向电流块的类似器件

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474476/tps22810-tps22810-similar-device-with-reverse-current-block

器件型号:TPS22810

工具与软件:

嗨、团队:  

我们是否有像 TPS22810这样的器件 VINMAX 为12V 并可以实现反向电流阻断、?封装请求是 SOT23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dane、您好!

    我们有类似的具有集成 FET 的电子保险丝解决方案。

    我将为负责器件的同事分配线程。

    请告诉我们您的电流要求。

    谢谢  

    Amrit