This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8720:LDO4输入电压

Guru**** 2610635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474244/lp8720-ldo4-input-voltage

器件型号:LP8720

工具与软件:

尊敬的 TI 技术团队:

我想确认 LDO4 (LO 类型)是否配置为1.2V 输出。 我们不需要在 INT2处具有至少2.5V 的输入、相反、我可以根据下面的注释2向 INT2施加1.8V 输入。

是这样吗?

在数据表中:

注释2:压降是输出电压低于其标称值100mV 时的输入到输出电压差。 如果这意味着运行时输入电压低于运行额定值下的2.5V 最小值、则该规格不适用。 例如、此规格不适用于具有1.5V 输出的器件、因为该规格将意味着器件在输入电压为1.5V 或约为1.5V 的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lim、

    感谢您在 e2e 上联系我们。

    您是对的、对于此低类型 LDO、较低的输出电压不需要2.5V 最低工作电压。

    Sathish