工具与软件:
您好!
第72页的 TRM 说: 
我不确定是否理解正确。 这是否意味着无法将芯片置于关断模式?
我有堆叠设计、两个芯片位于同一条 I2C 总线上。
因此、我打算在生产线上使用 RST_SHUT 引脚将芯片置于关断模式、并将其 I2C 地址重新编程为0x20。
鉴于 I S2引脚上具有热敏电阻、TR 似乎意味着该方法是不可行的。
谢谢
Vadim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
第72页的 TRM 说: 
我不确定是否理解正确。 这是否意味着无法将芯片置于关断模式?
我有堆叠设计、两个芯片位于同一条 I2C 总线上。
因此、我打算在生产线上使用 RST_SHUT 引脚将芯片置于关断模式、并将其 I2C 地址重新编程为0x20。
鉴于 I S2引脚上具有热敏电阻、TR 似乎意味着该方法是不可行的。
谢谢
Vadim
您好、Vadim、
这是否意味着无法将芯片置于关断模式?
‘S注释是指我们的"软关断状态"、在启动关断序列且 TS2引脚保持低电平时可以进入该状态。 有关更多信息、请参阅 什么是软关断状态常见问题解答。 此 关断模式常见问题解答 还有助于提供有关关断模式的更多详细信息。
此致、
Alexis
您好、Alexis...
感谢您的指导
吸收您发布的信息
这是我们的原理图片段 
我们在 BOT_NTC2 网络上放置了一个热敏电阻、在 BOT_WAKE 上放置了一个按钮。
似乎我们有很好的机会意外进入软关断:
The most common reason for accidentally entering Soft SHUTDOWN mode is due to circuitry placed on the TS2 pin. Placing a thermistor on the TS2 pin will directly pull the pin LOW, causing Soft SHUTDOWN, but even circuitry that does not pull TS2 directly to GND can cause issues. This is because the TS2 pin’s internal pull-up to 5V is very weak, so any small leakage paths in the circuitry attached to the TS2 pin can prevent SHUTDOWN by pulling the pin down. Even 1µA of leakage current can cause the device to become stuck in Soft SHUTDOWN.
我们需要对电池运输使用关断模式、因此我们无法将 SHUT_TS2设置为1 来完全避免关断模式。
您的建议是什么? TS2上的外部上拉?