This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:TS2引脚上的热敏电阻

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473857/bq76972-termistors-on-ts2-pin

器件型号:BQ76972

工具与软件:

您好!  
第72页的 TRM 说:


我不确定是否理解正确。  这是否意味着无法将芯片置于关断模式?

我有堆叠设计、两个芯片位于同一条 I2C 总线上。  
因此、我打算在生产线上使用 RST_SHUT 引脚将芯片置于关断模式、并将其 I2C 地址重新编程为0x20。

鉴于 I S2引脚上具有热敏电阻、TR 似乎意味着该方法是不可行的。

 谢谢

Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    这是否意味着无法将芯片置于关断模式?


    ‘S注释是指我们的"软关断状态"、在启动关断序列且 TS2引脚保持低电平时可以进入该状态。 有关更多信息、请参阅 什么是软关断状态常见问题解答。 此 关断模式常见问题解答 还有助于提供有关关断模式的更多详细信息。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis...
    感谢您的指导

    吸收您发布的信息
    这是我们的原理图片段



    我们在 BOT_NTC2 网络上放置了一个热敏电阻、在 BOT_WAKE 上放置了一个按钮。

    似乎我们有很好的机会意外进入软关断:

    The most common reason for accidentally entering Soft SHUTDOWN mode is due 
    to circuitry placed on the TS2 pin.  Placing a thermistor on the TS2 pin will directly 
    pull the pin LOW, causing Soft SHUTDOWN, but even circuitry that does not pull TS2 directly
    to GND can cause issues.  This is because the TS2 pin’s internal pull-up to 5V is 
    very weak, so any small leakage paths in the circuitry attached to the TS2 pin can prevent 
    SHUTDOWN by pulling the pin down.  
    Even 1µA of leakage current can cause the device to become stuck in Soft SHUTDOWN.

    我们需要对电池运输使用关断模式、因此我们无法将 SHUT_TS2设置为1 来完全避免关断模式。
    您的建议是什么?   TS2上的外部上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    如果您要使用 TS2进入 SHUTDOWN 模式、则可以将其保持悬空、或保留用于唤醒功能的开关/按钮、如所示 图5-9. 监测器原理图 指南"的重要部分。 其他引脚也可配置为热敏电阻测量、如所示 第6.4节多功能引脚控制 "下载"部分

    此致、
    Alexis