Other Parts Discussed in Thread: TPS61158
工具与软件:
您好!
我使用 TPS61158设计了 LCD 背光驱动器。 但我面临一个问题。
我正在 尝试在快速电压响应与 LCD 的极小纹波之间实现亮度控制。 当我减小时间常数(使用较小的电容器)时、充电和放电速度会加快、但会使纹波(约10V 纹波)增加到超出 LCD 的可接受范围。 增大电容会降低纹波(约500mV)、但会降低充电速度、并且即使在 PWM 关闭时电容器也会保持工作状态、从而影响亮度控制。 这需要在更快的响应和在所需的电压范围内控制纹波之间进行权衡。
有人能帮我获得解决方案吗?
我也看到数据表中提供的图形。 它具有非常慢的时间常数。 那么 在这么慢的放电时间下、我们该如何控制亮度呢?

那么、主要问题:如何才能实现快速放电、而无需更高的纹波成本!?