This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:LCD 背光驱动器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472707/tps61158-lcd-backlight-driver

器件型号:TPS61158

工具与软件:

您好!  

我使用 TPS61158设计了 LCD 背光驱动器。 但我面临一个问题。  

我正在 尝试在快速电压响应与 LCD 的极小纹波之间实现亮度控制。 当我减小时间常数(使用较小的电容器)时、充电和放电速度会加快、但会使纹波(约10V 纹波)增加到超出 LCD 的可接受范围。 增大电容会降低纹波(约500mV)、但会降低充电速度、并且即使在 PWM 关闭时电容器也会保持工作状态、从而影响亮度控制。 这需要在更快的响应和在所需的电压范围内控制纹波之间进行权衡。

有人能帮我获得解决方案吗?

我也看到数据表中提供的图形。 它具有非常慢的时间常数。 那么  在这么慢的放电时间下、我们该如何控制亮度呢?

那么、主要问题:如何才能实现快速放电、而无需更高的纹波成本!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    您连接的波形是开关节点波形、但 LED 电流仍然是恒定直流值、等于200mV * PWM DUTY/RFB。 而不是 PWM 调光。 我可以知道您在液晶屏上观察到了哪种症状吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Vout 中看到的结果与图完全相同。 当 PWM 关闭时、电容器开始放电、但仍然处于高电平! 因此、使用 PWM 很难控制亮度。  

    例如、当我更改 PWM 的占空比时、显示屏的亮度变化不会产生影响。 还有一些在低占空比下闪烁、我们假设从1到8。  亮度级别=<0 32 40 48 62 92 128 1000>;改变占空比不会有效影响亮度、因为当 PWM 关闭时、COUT 处的 Vout 仍处于高电平(由于放电时间常数)。  

    我试图减小 COUT、减小时间常数、因此放电速度更快。 但是,问题 isº 纹波,我有巨大的现在!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uper 1、我的 PWM。

    较低的一个、即 V/ COUT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    那么输入 PWM 频率是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约为33kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    您是否能够捕获 LED 电流波形? 您是否可以介意向我发送您的原理图并指明您在何处添加探头以捕获"V over COUT"?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 与 Cout 之间的关系:  

    我的当前:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    我可以浏览一下您的整个原理图吗?

    BR

    Patrick