This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:输出电压范围问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473809/tps82130-output-voltage-range-question

器件型号:TPS82130

工具与软件:

嗨、团队:

我想问一下 TPS82130的输出电压。 在下面的屏幕截图中、输出范围是0.9V-6V、但 FB 电压为0.8V。 输出比 FB 高100mV。

这种使用的原因是什么? 如果它低于0.9V、是否存在任何风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    在某些情况下、输出0.8V 可能导致环路不稳定。 这就是数据表要求最低 Vout 为0.9V 的原因。

    谢谢!

    Colin