This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BATFET's 在电池完全耗尽或电池移除模式下运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ28Z610, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473292/bq25723-batfet-s-operation-in-battery-fully-depleted-or-battery-removal-mode

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610EV2400

工具与软件:

您好、TI 专家:

当我对 BQ25723的特性进行验证时、发现在电池完全耗尽(Vcell<2.5V)或从系统中取出电池时、VSYS 会正常调节@VSYS_MIN、但由于 BATFET 关闭、VBAT = 0V。

测量 BATDRV 引脚、发现 BATDRV 引脚的电压等于 VSYS (BATFET 的 VGS = 0V)。 在此模式下、明显地充电器将关闭 BATFET。

但当 电池包完全耗尽(Vcell<2.5V)时、电池包也会关闭 CHG&DSG FET、这会导致 VBAT=0V;如果要再次唤醒并充电电池包、我们确实需要一种方法来导通 BATFET 以触发和唤醒电池包的电量监测计、从而启用其充电和放电 MOSFET、以便为电池充电。

此外、在运输设置方面、遇到的挑战是相同的。 即使关闭 BATFET、BATFET 的体二极管也始终启用从电池包到系统的电源路径、因此目前我也倾向于将电池包设置为睡眠模式(关闭 CHG&DSG FET)、这也会导致系统侧 VBAT=0V。(BTW 电池组的电量监测计模型为 BQ28Z610)

因此、我想确认 这种行为是否符合预期(充电器旨在在电池电量耗尽时(Vcell<2.5V)关闭 BATFET 或从系统中取出电池)、如果是、当 VBAT=0V (电池电量耗尽(Vcell<2.5V)或从系统中取出电池)时、是否有特定的寄存器强制开启 BATFET。

请附上 SCH 以供参考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    [报价 userid="533242" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473292/bq25723-batfet-s-operation-in-battery-fully-depleted-or-battery-removal-mode "]

    因此、我想确认 这种行为是否符合预期(充电器旨在在电池电量耗尽时(Vcell<2.5V)关闭 BATFET 或从系统中取出电池)、如果是、当 VBAT=0V (电池电量耗尽(Vcell<2.5V)或从系统中取出电池)时、是否有特定的寄存器强制开启 BATFET。

    [报价]

    当禁用充电时、BATFET 关闭。  

    启用充电后、BATFET 导通。  

    要启用 CHARGE、请设置 CHARGE CURRENT ()寄存器和 CHARGE_INHIBIT = 0。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的及时回复。

    我想充电器已经启用。 请查看捕获的波形、断开电池组与系统的连接、对充电器的 VBUS 施加15V、无系统负载、充电器启用并在 PFM 模式下工作、并且 BATDRV (CH4)=VSYS_MIN (CH2)、 BATFET 关闭、VBAT = 0V。

    为了更清楚地阐明这一点、还可以使用 EV2400和 Battery Management Studio GUI 来捕获寄存器状态、如下所示、没有发现异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道充电器正在充电。  

    要启用充电、 设置充电电流()寄存器(0x02)>0 并且 charge_inhibit=0。

    此致

    老虎