This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-PFC:查询 EP 控制器中的 Vref 电压行为

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473943/uc2854b-ep-query-regarding-vref-voltage-behavior-in-pfc-controller

器件型号:UC2854B-UC2854B EP
主题中讨论的其他器件:UC2854UC2854B

工具与软件:

大家好、团队成员:

当我向使能信号施加0V 并向控制器的 VCC 引脚施加15V 电压时、我需要知道 PFC 控制器 Vref 引脚上的电压。 Vref 是变为0V 还是保持在7.5V?

此致、

Aravind S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:  

    UC2854B 和 B-VREF 的技术规格在这个问题上还没有明确说明、但是最初的 EP 数据表确实提供了关于 VREF 相对于 ENA 的详细状态信息:

    尽管 其数据表未明确说明、但 我认为 UC2854B-VREF 器件的行为方式相同、并且当 ENA = 0V 时、无论 VCC 电压如何、EP = 0V (被禁用)。

    此致、
    Ulrich