主题中讨论的其他器件:PMP11769
工具与软件:
当使用单转换器时、它的工作情况非常好。 但是、在双相配置中使用时、从侧不共享电流。
我继续搜索是否有任何这样的情况,但我找不到任何。
我一直使用德州仪器(TI) 700W 放大器参考设计的设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当使用单转换器时、它的工作情况非常好。 但是、在双相配置中使用时、从侧不共享电流。
我继续搜索是否有任何这样的情况,但我找不到任何。
我一直使用德州仪器(TI) 700W 放大器参考设计的设计。
尊敬的 Sabir:
感谢您确认参考设计编号和规格。
PMP11769设计已经过编译和测试、因此我 预计参考设计不会有任何问题。
我会将参考设计原理图与原理图进行比较、看看是否有任何差异。
是否也复制了布局而未进行任何更改?
如果您可以确认原理图和布局与参考设计相同、则测量电路板上的某些信号并共享波形可能会有所帮助。
您最初提到次级控制器侧不共享任何电流。 这个控制器是根本未开启、还是正在进行切换?
谢谢、此致、
Niklas