This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:双相配置下的 LM25122-Q1问题。

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472185/lm25122-q1-lm25122-q1-issue-with-dual-phase-configuration

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP11769

工具与软件:

当使用单转换器时、它的工作情况非常好。 但是、在双相配置中使用时、从侧不共享电流。

我继续搜索是否有任何这样的情况,但我找不到任何。

我一直使用德州仪器(TI) 700W 放大器参考设计的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabir、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果可能、是否可以共享 VIN、VOUT、最大负载和原理图的参数?
    您还可以添加700W 参考设计的名称。

    在此基础上、我们可以查看设计并查找根本原因。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 Vin 12v Vout 为32V、但最终将使用36V。 输出电流为10安培。 最大输入电流为30A。

    参考设计 PMP11769

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、原理图与参考设计相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    感谢您确认参考设计编号和规格。
    PMP11769设计已经过编译和测试、因此我 预计参考设计不会有任何问题。
    我会将参考设计原理图与原理图进行比较、看看是否有任何差异。
    是否也复制了布局而未进行任何更改?

    如果您可以确认原理图和布局与参考设计相同、则测量电路板上的某些信号并共享波形可能会有所帮助。
    您最初提到次级控制器侧不共享任何电流。 这个控制器是根本未开启、还是正在进行切换?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、我也认为不应该这样。 第二个控制器工作正常。 在第二个控制器上、当负载增加时、我可以看到 SW (20)引脚上的频率锁存。 只有此引脚的行为类似这样。 所有其他引脚的频率与主控制器相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、引脚20是 BST。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送给我您的电子邮件地址如果需要、我将与您分享原理图和设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    至于说明、您在较高负载时 SW 引脚(引脚18)上会看到异常行为?
    由于 SW 是输入引脚、因此我假设驱动器信号必须关闭。

    您可以通过此处提供的 e2e 私密消息将设计文件发送给我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上文中作了说明。 我说这是我的错。 问题出在引脚20。 BST 引脚自举。  

    我试图通过私人消息向您发送文件,但它要求提供 URL。 我不知道该怎么做。  

    我的设备上有文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在私人消息中添加 pdf 和 gerber 文件。 请引导我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabir:

    BST 也是一个输入引脚。 如果这里的电压异常、您可能需要检查是否在 BST 和 VCC 处放置了正确的电容器。 原理图中的这些引脚是 C89和 C97。

    您应该能够通过拖放来附加文件。 如果这不起作用、您可以向我发送一条文本消息来开始聊天。 然后、我将在那里向您提供我的邮件信息。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已向您发送私人消息、请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。
    我也通过私人消息发送了我的回复。

    此致、
    Niklas