This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:Vout 中的异常行为

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461105/lp8866-q1-weird-behavior-in-vout

器件型号:LP8866-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI84

工具与软件:

您好!  

我设计了一个采用 LP8866和 SN65DSI84的定制电路板。 LP8866会遇到问题:输出电压逐渐降至输入电压(12V)。 我使用示波器测试了电路、并注意到 GD 引脚上的脉冲周期逐渐变长。  

我还检查了 I2C 通信、但没有报告错误。

我已经附上了原理图文件

e2e.ti.com/.../sch_5F00_lp8866.pdf


谢谢!

Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以检查散热焊盘是否牢固地连接在您的一侧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难检查这一点。 我们的模板有合适的孔、应该已经焊接好了。

    Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    如果出现这种情况、请重新焊接器件并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我创建了一个 Linux 脚本来实时监控所有寄存器。 以下是我观察到的三种情形:

    -当我将 PWM 引脚设置为高电平时、BOOST 电压会快速降低、直到 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 达到0。 我找不到 VFB_OVPL 错误。

    -使用自定义脚本,我手动生成一个 PWM 信号,占空比为90%,频率为152Hz。 在这种情况下、升压电压缓慢下降、直到 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 达到0。 我确实发现了 VFB_OVPL 错误。

    -使用自定义脚本,我手动生成一个 PWM 信号,占空比为10%,频率为152Hz。 在这里、升压电压也缓慢下降、但 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 稳定在~750左右。 我确实发现了 VFB_OVPL 错误。

    此外、假设 RFB1 = 680kΩ 且 RFB2 = 68kΩ。 FB 引脚上的电压为1.3V、仅基于该分压器、该值应该约为2.13V。 我使用示波器测量了这个电压。

    我没有发现热关断故障。

    提前感谢

    Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    请问您的设计所需的 LED 灯串电压是多少?

    您是否有时间重新焊接器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体规格为:

    我还没有时间(和工具)重新销售该器件。

    提前感谢

    Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    最好重新焊接它来尝试一下。  将 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTIC 变为0是不合理的。

    一个可能的原因是 GND 连接不牢固。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了这个问题、但行为没有变化。 但是、我注意到寄存器0x1A (LED_CURR_DIAGNOSTICS)始终读取0xFF、即使在 PWM 引脚保持低电平的复位后也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将进行检查、并在明天向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有新消息吗? 我还观察到寄存器0x1A 中的值(LED_CURR_DIAGNOSTICS)始终与寄存器0x02 (LED_CURR_CONFIG)中的值进行镜像。 具体来说、对寄存器0x02所做的任何修改都会立即反映在寄存器0x1A 中。
    BTW、如果我从 LCD 面板上拔下扁平电缆、我没有收到任何错误。 这种行为是否应该发生?

    谢谢

    Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andr é s:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    0x1A 是当前设置的回读寄存器、因此它是您设置的相关电流。

    根据您的描述、升压输出会变为最小值并停止。 这不是器件的异常操作。 如果您断开与面板的连接、至少会报告 LED 开路故障。 因此、您的电路板上可能会发生一些电气问题、请查看以下步骤:

    • 检查 OUT 引脚的电压、同时测量 BOOST/OUT/GD/FB。 我假设 OUT 引脚电压有一些问题。