Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI84
工具与软件:
您好!
我设计了一个采用 LP8866和 SN65DSI84的定制电路板。 LP8866会遇到问题:输出电压逐渐降至输入电压(12V)。 我使用示波器测试了电路、并注意到 GD 引脚上的脉冲周期逐渐变长。
我还检查了 I2C 通信、但没有报告错误。
我已经附上了原理图文件
e2e.ti.com/.../sch_5F00_lp8866.pdf
谢谢!
Andr é s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我设计了一个采用 LP8866和 SN65DSI84的定制电路板。 LP8866会遇到问题:输出电压逐渐降至输入电压(12V)。 我使用示波器测试了电路、并注意到 GD 引脚上的脉冲周期逐渐变长。
我还检查了 I2C 通信、但没有报告错误。
我已经附上了原理图文件
e2e.ti.com/.../sch_5F00_lp8866.pdf
谢谢!
Andr é s
您好!
很抱歉耽误你的时间。 我创建了一个 Linux 脚本来实时监控所有寄存器。 以下是我观察到的三种情形:
-当我将 PWM 引脚设置为高电平时、BOOST 电压会快速降低、直到 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 达到0。 我找不到 VFB_OVPL 错误。
-使用自定义脚本,我手动生成一个 PWM 信号,占空比为90%,频率为152Hz。 在这种情况下、升压电压缓慢下降、直到 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 达到0。 我确实发现了 VFB_OVPL 错误。
-使用自定义脚本,我手动生成一个 PWM 信号,占空比为10%,频率为152Hz。 在这里、升压电压也缓慢下降、但 ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 稳定在~750左右。 我确实发现了 VFB_OVPL 错误。
此外、假设 RFB1 = 680kΩ 且 RFB2 = 68kΩ。 FB 引脚上的电压为1.3V、仅基于该分压器、该值应该约为2.13V。 我使用示波器测量了这个电压。
我没有发现热关断故障。
提前感谢
Andr é s
您好、Andres
0x1A 是当前设置的回读寄存器、因此它是您设置的相关电流。
根据您的描述、升压输出会变为最小值并停止。 这不是器件的异常操作。 如果您断开与面板的连接、至少会报告 LED 开路故障。 因此、您的电路板上可能会发生一些电气问题、请查看以下步骤: