This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:接地分离问题、UVLO - OVLO 电阻分压器配置和布局指南|| TPS259814A

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473080/tps25981-queries-on-ground-splitting-uvlo---ovlo-resistor-divider-configurations-and-layout-guidelines-tps259814a

器件型号:TPS25981

工具与软件:

尊敬的团队:

关于 TPS259814A IC、我有以下疑问:

(1)接地分离:

根据 EVM、接地端分为电源接地端和 IC 接地端、并通过 0欧姆0603电阻器连接在一起。 但是、数据表未重点说明这些信息。 是否真的有必要进行接地分离?

(2)层堆叠要求和布局指南:

EVM 中提到的布局图像似乎不完整、仅显示了2层(顶部和底部)。  但是、数据表建议使用至少4层堆叠、在内部布线的接地层。

如果能够提供 TPS25981EVM 的设计文件、以分析和了解此 IC 的布局要求、将会很有帮助。

(3) UVLO 和 OVLO 电阻设置:

数据表和 EVM 中提到了两种配置、

CONFIG (a):在 IC (来自 EVM)的每个 UVLO 和 OVLO 引脚上使用单独的电阻分压器网络

配置(b):使用连接 UVLO 和 OVLO 引脚的堆叠电阻分压器。 (来自数据表)

请说明其中哪一项优于另一项。

此致、

Shashank K S.

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    [报价 userid="641950" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473080/tps25981-queries-on-ground-splitting-uvlo---ovlo-resistor-divider-configurations-and-layout-guidelines-tps259814a ]但是数据表没有突出显示此信息。 是否真的有必要进行接地分离?

    这是最佳做法的一部分。 这可防止任何接地弹跳的可能性。 在正常应用条件下、您不应该预计会发生接地反弹。 这些是指南/建议。 由最终用户相应地进行设计。 许多客户并不是按照此要求、而是将一切都连接到接地层。  

    Unknown 说:
    如果能够提供 TPS25981EVM 的设计文件以便分析和理解此 IC 的布局要求、将会很有帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS25981EVM_5F00_withoutTILogo.zip

    这些是 Altium 文件。

    Unknown 说:
    请说明其中哪些优于其他。

    堆叠排列意味着总共3个电阻器。 单个电阻分压器意味着总共需要4个电阻器。 尺寸、成本都是显而易见的因素。 在大多数情况下、您可以在两种情况下设置所需的阈值。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  网站上提供的计算器仅支持 TP259814A/L、相同的计算应该适用于  TP259813A/L、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    是的、计算不会因变体而改变。

    此致、
    Arush