Other Parts Discussed in Thread: TPS25981EVM
工具与软件:
尊敬的团队:
关于 TPS259814A IC、我有以下疑问:
(1)接地分离:
根据 EVM、接地端分为电源接地端和 IC 接地端、并通过 0欧姆0603电阻器连接在一起。 但是、数据表未重点说明这些信息。 是否真的有必要进行接地分离?

(2)层堆叠要求和布局指南:
EVM 中提到的布局图像似乎不完整、仅显示了2层(顶部和底部)。 但是、数据表建议使用至少4层堆叠、在内部布线的接地层。
如果能够提供 TPS25981EVM 的设计文件、以分析和了解此 IC 的布局要求、将会很有帮助。
(3) UVLO 和 OVLO 电阻设置:
数据表和 EVM 中提到了两种配置、
CONFIG (a):在 IC (来自 EVM)的每个 UVLO 和 OVLO 引脚上使用单独的电阻分压器网络

配置(b):使用连接 UVLO 和 OVLO 引脚的堆叠电阻分压器。 (来自数据表)

请说明其中哪一项优于另一项。
此致、
Shashank K S.
电子工程师