This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:高频声音。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472414/bq25887-high-frequency-sound

器件型号:BQ25887

工具与软件:

你(们)好
我使用 bq25887配置了一款2节电池充电器。
它在默认状态下执行充电功能、而无需通过 I2C 进行控制。 (插入充电器适配器后、MCU 关闭。)
充电电流为5V/2.1A ~ 0.5A、充电正常工作。 (图1、SW 引脚)
当充电电流小于0.5A 时、会发出高频声音。 (图2、SW 引脚)
原因是什么?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图2是低功耗 PFM 模式。  为了提高轻负载效率、当电池低于6.4V 或充电被禁用时、器件会在轻负载时切换到 PFM (脉冲频率调制)控制。

    REG07[7] PFM_DIS 可设置为1以禁用 PFM。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 宁
    但当我执行充电功能时、设置处于断电状态。
    因此我无法设置寄存器。
    还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加虚拟负载、使充电器在 PWM 模式下运行。

    谢谢!

    宁。