Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 工具与软件:
你(们)好
我使用 bq25887配置了一款2节电池充电器。
它在默认状态下执行充电功能、而无需通过 I2C 进行控制。 (插入充电器适配器后、MCU 关闭。)
充电电流为5V/2.1A ~ 0.5A、充电正常工作。 (图1、SW 引脚)
当充电电流小于0.5A 时、会发出高频声音。 (图2、SW 引脚)
原因是什么?