This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:PSpice for TI -仿真失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472962/lm70880-pspice-for-ti---simulation-failed

器件型号:LM70880

工具与软件:

尊敬的 TI

我正在设计一个使用 LM70880且具有以下规格的电路。

  输入电压:32 ~ 80V

  输入电压(额定值):48V

  输出电压:24V

  Iout (满负载):4A

在确认提供的仿真正常运行后、

我尝试使用在 quickstart_calculator Excel 文件中找到的参数值来仿真24Vout 4A。

我修改了反馈电阻器、Cboot、Lout、RRT 和 Rs。 我添加了 Rboot。

  RFB (h) 290k、RFB (l) 10k、Cboot 47n、Rs 8m、Rboot 1

当 fsw 为400kHz (RRT 54.9k)、Lout 为22uH 时、它正常工作。

不过、Fsw 为2.2MHz (RRT 9.09k)、Lout 为4.7uH、会发生错误、仿真停止

我想征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您正在使用的修改后的 PSPICE 文件?  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的公司网络政策、我无法分享它。

    您能否为我提供一个能够使用我在下面想要的设置的 PSPICE 文件?

    输入电压(额定值) 48V

    输出电压为24V

    (max) 4A.

    FSW:2.2MHz

    LOUT:4.7 μ H

    谢谢!

    此致、

    金信荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    我从更新的快速入门计算器中确认、IC 的功率耗散对于上述条件过高。

    因此、这解决了我的问题

    谢谢!

    此致

    金信荣