Other Parts Discussed in Thread: AFE5818
主题中讨论的其他器件:AFE5818
工具与软件:
嗨、团队:
我遇到电子保险丝 i.eTPS259822LNRGET 的问题
尝试禁用启用后的电子保险丝时、我发现电子保险丝正在关闭、尝试将 ILIM 电阻器调整为最大值14A、但仍然出现问题、尽管灌电流仅为6A 并尝试调整 VIMON 电阻器值、但请告知我设计中是否有任何错误
规格:
Vin=3.6V
2.VUVLO=3V
3.IOUT=6A
4.ILIM=8A
5.Idvdt=20ms
6.N RETRY=4
7.RETRY=100ms