This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电子保险丝稳压器

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466928/tps25982-e-fuse-regulator

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:AFE5818

工具与软件:

 嗨、团队:

我遇到电子保险丝 i.eTPS259822LNRGET 的问题

尝试禁用启用后的电子保险丝时、我发现电子保险丝正在关闭、尝试将 ILIM 电阻器调整为最大值14A、但仍然出现问题、尽管灌电流仅为6A 并尝试调整 VIMON 电阻器值、但请告知我设计中是否有任何错误  

规格:

Vin=3.6V

2.VUVLO=3V

3.IOUT=6A

4.ILIM=8A

5.Idvdt=20ms

6.N RETRY=4  

7.RETRY=100ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    有些事情不清楚。 您能解释一下吗?  

    [quote userid="604719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466928/tps25982-e-fuse-regulator 我看到电子熔丝即将关闭、

    您这么说是什么意思? 您是说电子保险丝已断电、或者怀疑任何其他保护状态。

    如何禁用电子保险丝。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 arush:

    是的、电子保险丝正在切断其输出端的电源、怀疑过载电流应该会触发此情况、但看不到发生任何浪涌电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466928/tps25982-e-fuse-regulator/5628429 #5628429"]如何禁用电子保险丝。  [报价]

    如果您能告诉我您的测试设置和过程以及详细信息、效率会更快。 我可以分享其他一些测试中的示例。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E_5F00_FUSE_5F00_ISSUE_5F00_TI.docx

    尊敬的 Arush:

    我与您分享 E_FUSE 关闭的其他可能原因、

    连接与 E_FUSE 的模拟接地端相同的接地端

    因此、ADC (即 AFE5818)正在获取所有这些电压、推荐序列是首先生成的1.2d、而不是通过电子保险丝的3.6A 生成的1.8A 和3.3A、该序列由光隔离器进行处理  

    但我们面临的问题是、我们给卡上电后、卡上电后运行正常、但如果我们尝试在启用后禁用 AFE、3.6A 电子保险丝就会关闭、我们怀疑定序的原因是 ADC 也采用了5V 电压、而对于5V 电压、我们尚未保留任何定序、请告知我们可能是什么问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的分享。  

    综上所述、我的理解是您的系统看起来是这样的。  

    问题是、当您尝试向 AFE 提供信号来关闭时、电子保险丝本身会关闭。

    现在、您是否能够告诉我您向电子保险丝提供的输入、这会导致电子保险丝没有输出。

    我们怀疑定序的原因是 ADC 也采集了5V 电压、而对于5V 电压、我们没有保持任何定序、请告诉我们可能是什么问题 

    这看起来与 ADC 以及电子保险丝更多相关。 您的主要问题与 ADC 或电子保险丝更多相关吗?

    此致、
    Arush