This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24S:电源正常和默认电压

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24S, TPS546B24S, TPS544C26, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473098/tps546b24s-power-good-and-default-voltage

器件型号:TPS546B24S
主题中讨论的其他器件: TPS544C26TPS546D24、TPS546D24A 、TPS546D24S

工具与软件:

您好!

我们总结了适用于新设计的高电流降压与评估。

但只有电源正常延迟需要与您一起检查。 我们在数据表上找不到该数字。

您能帮助我们检查延迟时间吗? 谢谢!

单相(I2C)

TI

TPS546B24S

TPS544C26

TPS546D24

成本(美元)

3.217.

2.25.

4.7~5.6

输入电压范围(V)

2.95~18 μ A

4~16 μ A

2.95~16 μ A

Vo (V)

0.5~5.5

0.25~3.04

0.6~5.5

Voutput 容差/调节

±0.8%

±1%

±1%

默认 Vo (V)

0.8?

1.1?

0.8?

IOUT 范围(A)

20.

35.

40.

开关频率(Hz)

225K~1.5M

510K~1.44M

225K~1.5M

效率@12Vin;0.8Vo、满载

85%

85%

85%

反馈基准电压

0.4.

0.4.

反馈基准电压容差

±1%

±1%

RDS (mΩ)(m Ω)(顶部)

8.5.

4.

4.5.

RDS (mΩ)(m Ω)(Bot)

3.

1.

0.9.

电流限制(A)(顶部)

31.

52/62.

电流限制(A)(Bot)

31.

11.5~44 μ A

52/62.

浪涌电流(A)

静态电流(uA)

15.

9000

关断电流(uA)

放电电阻(Ω)

50.

50.

50.

EN 上升阈值(V)

1.05/ 1.1.

1.14/1.19/1.24.

1.05/ 1.1.

EN 下降阈值(V)

0.94/0.98/1.02

UVLO 上升阈值(V)

2.75

2.35/2.55/2.75

2.75

UVLO 下降阈值(V)

2.5.

2.1.2.3/2.5

2.5.

启用 到 Vout 导通延迟(PG)从低电平到高电平(ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 TPS546D24S 和 TPS546D24A (请注意、不建议在新设计中使用 TPS546D24)、从 EN (CNTRL)到 VOUT 的延迟由 TON_DELAY 和 TON_RISE 之和决定、这两者都是可编程的。

    TON_DELAY 的可编程范围为0ms 至127.5ms、出厂默认值为0ms。 对于 TON_RISE、范围是0至31.75ms、出厂默认值为3ms。 因此、从 EN 到 PG 的典型出厂默认延迟为3ms。

    您能否为 TPS544C26发表意见?

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS544C26的 TON_DELAY 选项为0.5ms/1ms/1.5ms/2ms、TON_RISE 选项为1ms/2ms/4ms/8ms/16ms。 可以在 I2C GUI 中调整。

    还具有电源正常延迟(VRRDY_DELAY)选项0ms/0.5ms/1ms/2ms。

      

    希望这对您有所帮助、

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy / Tomoya:

    感谢您的帮助。