Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171、
工具与软件:
嗨、团队:我们是否有关于 LM5171或 LM5171-Q1的任何发射测试报告?
这些器件是否支持扩频? 在数据表中、外部时钟引脚似乎能够用于在中心频率附近调制+/-20%的开关频率。 该功能是否存在任何基于器件负载的限制?
谢谢!
Jacob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jacob、
可能会限制功率级能够跟随信号请求的变化。 我不知道控制器有任何基于负载的限制。
此致、
Brigitte
尊敬的 Jacob:
我们没有任何测试数据。
可以参阅 EMI 降低技术、双随机展频。
此致、
Feng
谢谢冯。
以便在 EVM 上实现抖动。 通过 SQIN 引脚向 OSC 引脚施加1kHz 方波的振幅是多少?
如果 EVM 上的 SQIN 引脚接地、则有效 ROSC 电阻为36.5k Ω、这转换为113.8kHz 的 Fosc。 如果您施加到 SQIN 的另一个电位是1V (标称 Vosc 电压)、则您设置的频率为108.4kHz。 就能使开关频率发生5%的变化。 是预期的信号应用还是会施加不同的方波电压?
谢谢!
Jacob