This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:发射和扩频

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468863/lm5171-q1-emissions-and-spread-spectrum

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具与软件:

嗨、团队:我们是否有关于 LM5171或 LM5171-Q1的任何发射测试报告?

这些器件是否支持扩频? 在数据表中、外部时钟引脚似乎能够用于在中心频率附近调制+/-20%的开关频率。 该功能是否存在任何基于器件负载的限制?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    请在此处查看限制说明: https://www.ti.com/document-viewer/LM5171-Q1/datasheet#GUID-7ED9AB6D-280F-4219-97D0-783D955F0745/TITLE-SNVSAQ6T4611898-24

    可能会限制功率级能够跟随信号请求的变化。 我不知道控制器有任何基于负载的限制。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们是否有 LM5171-Q1的发射报告?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们没有任何 EMI 测试报告。

    LM5171中未集成抖动功能。

    您可以通过实现抖动

    • 对 SYNCIN 应用抖动信号  
    • 或者、将1kHz 方波施加到 J14 (请参阅 LM5171 EVM 用户指南)

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    如果我们没有任何正式报告、我们是否对 LM5171 EVM 进行了任何测试?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们没有任何测试数据。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:我们是否有可以共享的与 LM5171类似的器件的测试数据?

    还是有可能收集这些信息?

    尤其是、由于该器件本身没有内置抖动、但我们有方法让客户可以通过向器件应用不同的信号 来添加抖动、因此客户可以参考它、了解器件的基础性能是什么、以及可选的扩频措施可以做出哪些改进。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们没有任何测试数据。

    可以参阅 EMI 降低技术、双随机展频。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢冯。

    以便在 EVM 上实现抖动。 通过 SQIN 引脚向 OSC 引脚施加1kHz 方波的振幅是多少?

    如果 EVM 上的 SQIN 引脚接地、则有效 ROSC 电阻为36.5k Ω、这转换为113.8kHz 的 Fosc。 如果您施加到 SQIN 的另一个电位是1V (标称 Vosc 电压)、则您设置的频率为108.4kHz。 就能使开关频率发生5%的变化。  是预期的信号应用还是会施加不同的方波电压?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    5%的频率变化将是一个很好的起点。

    通常、需要2-3V 1kHz 方波来获得5%抖动。

    此致、

    Feng