This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:无法获得恒定电流

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472491/ref200-not-able-to-get-constant-current

器件型号:REF200

工具与软件:

您好!

我将 REF200用作热敏电阻接口的恒流源。

我能够从10千欧得到更好的结果。 到680 Ω。

但需要的是 43千欧到680千欧。

如何也将恒定电流保持在更高的电阻值?

下面是电路图:

此致、

PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PK:

    感谢您发送编修!

    我不确定我是否完全理解您的问题。 对于10千欧到680欧的范围、"更好的结果"是什么意思?

    此外、您看到的电流是多少、而不是无法保持恒定的100uA?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的快速响应。

    以下是我在不同电阻下获取的读数、电流不是恒定的。

    此致、

    PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PK:

    感谢您发送编修。

    您的顺从电压可能太低。 请尝试增加 V+的值、看看这是否有助于解决问题。

    为了在大约42K Ω 的电阻上保持100uA 的电流、所需的电压将约为4.2V。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li