请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF200 工具与软件:
您好!
我将 REF200用作热敏电阻接口的恒流源。
我能够从10千欧得到更好的结果。 到680 Ω。
但需要的是 43千欧到680千欧。
如何也将恒定电流保持在更高的电阻值?
下面是电路图:
此致、
PK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.