This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:更新状态从00更改为04

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472352/bq27520-g4-update-status-will-not-change-from-00-to-04

器件型号:BQ27520-G4

工具与软件:

大家好、我要参考 SLUA903文档尝试执行 bq27520-G4的学习周期、但在执行3.2.1节"电池充电至空"中的步骤时、它仍卡在 Update Status 00。
我将与您联系、询问相关问题。

当前过程:

将固件更新为 bq27520G4_3_29.srec
2.从化学物质列表中选择并更新
3、根据电池规格更新
4.发送 IT (电量监测计) ENABLE 命令(0x21)->然后发送 RESET 命令(0x41)
-> QEN (高电平)、RUP_DIS (高电平)检查
-> Flash memory (电量监测状态):IT Enable 01 (Hex) Check (启用01 (十六进制)检查)
-> Flash memory (Gas Gauging 状态):更新 STATUS0或1 00 (Hex)检查/不将00更改为04

尽管"IT Enable"(IT 启用)发生更改、但 Update Status (更新状态)仍保持为00。 您能否说明该过程是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能给我提供一个寄存器页面的屏幕截图吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您想要的屏幕吗? 下面继续讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    发送命令和写入电量计时、请关闭自动刷新。  

    此致、  

    Jonny。