工具与软件:
大家好、我要参考 SLUA903文档尝试执行 bq27520-G4的学习周期、但在执行3.2.1节"电池充电至空"中的步骤时、它仍卡在 Update Status 00。
我将与您联系、询问相关问题。
当前过程:
将固件更新为 bq27520G4_3_29.srec
2.从化学物质列表中选择并更新
3、根据电池规格更新
4.发送 IT (电量监测计) ENABLE 命令(0x21)->然后发送 RESET 命令(0x41)
-> QEN (高电平)、RUP_DIS (高电平)检查
-> Flash memory (电量监测状态):IT Enable 01 (Hex) Check (启用01 (十六进制)检查)
-> Flash memory (Gas Gauging 状态):更新 STATUS0或1 00 (Hex)检查/不将00更改为04
尽管"IT Enable"(IT 启用)发生更改、但 Update Status (更新状态)仍保持为00。 您能否说明该过程是否有问题