This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:应用问题。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473172/lm61460-application-issues

器件型号:LM61460

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 LM61460、
当芯片未启用且输出关闭时。
如果输入和输出同时连接到24V、是否存在问题?
会影响芯片的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    只要 VOUT < VIN + 0.3、LM61460就应该可以。

    但是、如果 VOUT 为高电平且 VIN 为低电平、则会出现问题。

    谢谢!

    Andrew