This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:TI 部件 BQ7791501出现故障

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470123/bq77915-failure-of-ti-part-bq7791501

器件型号:BQ77915

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

所附文件如下

1.电路原理图(请参考随附文档)。 IC (3+3)、(4+4)和(5+5)的电池配置。

IC 器件型号:BQ7791501

我们做了3000号 如此多 IC 出现故障的 BMS。 应用为小型阻性负载和5-10A 电感负载和照明负载。

由于高故障、客户不接受我们的 BMS。

我们无法分析失败的原因。

(其他信息、当同一电路用于 LFP (BQ7791514)时、故障率非常低。

谢谢  

Rahul Sharma

上海立讯电力股份有限公司

e2e.ti.com/.../I10_5F00_20A_5F00_V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    与 BQ7791514相比、BQ7791501具有多个不同的阈值和延迟、可实现不同的保护。

    在您分享的原理图中:

    如果您有 D2和 D4、则不需要 Q1来保护 CHG 引脚和 FET、但我们建议重新添加 Q3和 R41、以加快 CHG FET 的关断速度。

    2、对不起我先前的评论。 我看到您已将 BAT-通过 VSS 连接到 GND。 相反、添加 VC0至 VSS 之间的肖特基和齐纳二极管对于保护 VC0引脚更有用。 您是否也有独立的高电流和低电流 BAT 路径?

    我们无法分析失败原因

    是否有 FET 或无源器件受损? 您能否分享他们在失败时所做的程序/测试?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们对低电流和高电流使用单独的路径。

    我们担心 IC BQ7791501的故障率非常高。

    如果我们实施您的建议、将肖特基二极管和齐纳二极管放在 VC0和 VSS 之间、故障率是否会降低?

    如果没有、请推荐 RCA?

    谢谢

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    由于我们不知道导致故障的原因、因此我无法保证在 VC0和 VSS 之间添加肖特基二极管和齐纳二极管会降低故障率。 是否有 FET 或无源器件受损? 您能否分享他们在测试失败之前/之后所做的程序/测试?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    除 IC 外、无源器件均未损坏。

    我们需要分析。

    为什么 IC 故障率很高?

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的澄清。 您能试着做一些更改、看看这些更改是否有帮助? 如果您想退回器件以进行分析、请点击此链接了解更多信息: 客户退货|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我是否应该发送完整的产品进行分析?

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请遵循 退货指南(修订版 A)

    此致、
    Alexis