This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472906/tps25751evm-tps25751evm

器件型号:TPS25751EVM

工具与软件:

您好!  

将 TPS25751EVM 连接到笔记本电脑时、驱动程序不显示"COM9 (Texas Instruments、Inc)"、而窗口显示"COM9 (Microsoft)"、如下所示。

以下是我根据用户指南执行的步骤:

1) 1)将20V 插入 J2、然后将 USB-C 电缆连接到 TPS25751EVM 上的 J4

2) 2)检查是否仅 运行应用程序自定义工具的一个选项卡

3)点击左下方的刷新

我是否可以知道如何获取该应用程序以显示 "COM9 (Texas Instruments、Inc)"?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是识别供应商时与驱动因素相关的问题。  GUI 是否仍然正常工作? 即您是否能够读取和/或更新 EVM 配置?

    此致、

    Chris