Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751EVM 工具与软件:
您好!
将 TPS25751EVM 连接到笔记本电脑时、驱动程序不显示"COM9 (Texas Instruments、Inc)"、而窗口显示"COM9 (Microsoft)"、如下所示。

以下是我根据用户指南执行的步骤:
1) 1)将20V 插入 J2、然后将 USB-C 电缆连接到 TPS25751EVM 上的 J4
2) 2)检查是否仅 运行应用程序自定义工具的一个选项卡
3)点击左下方的刷新
我是否可以知道如何获取该应用程序以显示 "COM9 (Texas Instruments、Inc)"?
谢谢!