Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C54 工具与软件:
你好。
我计划使用 UCC28C54 IC 设计108W 反激式转换器。
该 IC 是否适合该应用?
输入和输出规格如下:
输入电压:750V
输出:12V/9A
此外、如果您能提出任何备选方案、我将不胜感激。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.