This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:所选的反激式转换器 IC 是否可用于108W 应用?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470230/ucc28c54-can-the-selected-flyback-converter-ic-be-used-for-a-108w-application

器件型号:UCC28C54

工具与软件:

你好。

我计划使用 UCC28C54 IC 设计108W 反激式转换器。

该 IC 是否适合该应用?

输入和输出规格如下:

输入电压:750V
输出:12V/9A

此外、如果您能提出任何备选方案、我将不胜感激。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用此器件。 如果使用 SiC MOSFET、可以考虑 UCC28C56。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。