This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:TIDA-010216辅助电源(48V 至12V)参考设计的输出电压问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, LM5163, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466938/lm5163-output-voltage-issue-with-the-tida-010216-auxiliary-power-supply-48v-to-12v-reference-design

器件型号:LM5163
主题中讨论的其他器件:TIDA-010216LM5013

工具与软件:

大家好!  

我创建了一个 PCB 板、并测试了 TIDA-010216辅助电源的参考设计。 但是、我将持续获得6V 而不是12V 的输出电压。 此电路以前是否进行过测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R83电阻值存在问题、您能否将 R83值更改为100k Ω。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nityanand、

    好的、谢谢。 我会尝试这种方法、很快就会给您回电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi、

    期待您取得成果。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请参阅随附的捕获。 我们使用100k Ω 电阻器对其进行了测试、但输出与1M Ω 电阻器的输出相同;我们还拆卸了该电阻器并对其进行了测试、但结果保持不变。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi、

    您能否确认您完全复制了 TIDA 参考设计、并且您正在获得这些结果?  如果是、请使用示波器测量 FB 节点并分享结果。  谢谢。   

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、我做到了。
    我们使用万用表测量节点电压时、结果为0.225V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi、

    您能否提供 FB 节点和开关节点的示波器截图。  

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    它在这里。 第一个 Snip Shot 是开关节点、第二个 Snip Shot 是 FB 节点。 请看一下、帮助我修复此问题。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    你没有回应,一切都好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    开关节点看起来很奇怪。 您是否可以将坏器件替换为好器件并再次检查电路板行为? 此外、我还想让您仔细检查 BST 电容值、是否可以通过差分探头将 BST 探测到 SW 节点以进行进一步调试?

    我怀疑 BST 节点可能存在一些泄漏、这会导致器件 BST-SW 节点电压低于 UVLO 电平、从而导致器件的行为类似。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nityanand。

    好的、我们将对此进行研究、并让您知道我们可以找出什么。 但是、如果您能从您这边分享此参考电路设计的测试结果、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    我没有 TIDA-010216 PCB。 不过、我可以在 LM5013EVM 上使用完全相同的元件进行检查

    我会在几天内回复您。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nityanand:

    好的、我会等你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    下面是启动和稳态条件下的输入和输出电压波形。

    1:启动波形

    2.稳态

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitanand、  

    我明白了。 我们会在组装附加电路板并进行测试后再给您答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashenafi、

    将关闭此主题、如果之后需要其他支持、请随时重新打开或新建一个。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这无法解决我的问题。 如果您有、能否分享该参考设计的测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi、

    遗憾的是、我没有要测试的参考设计。  我相信、这一点与你们分享了一些成果。  他们所缺少的是什么结果。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    好的、我明白了。 分享的结果基于 LM5013异步降压转换器,它不同于 LM5163同步降压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    上述波形是在 LM5163 EVM 上捕获的。 很抱歉这里的混乱。

    谢谢!

    Nitya