This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:在 STAT 引脚和 MCU GPIO 之间连接的方法

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471888/bq25306-the-way-to-connect-between-stat-pin-and-mcu-gpio

器件型号:BQ25306

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25306、并有一个相同的相关问题。

他们希望在 STAT 引脚和 MCU GPIO 之间连接。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在一个相关线程中、指出 STAT 引脚无法连接到 MCU 的 GPIO。

(1)您能告诉我们原因吗?

(2)您能告诉我们如何连接它吗?

请提供推荐的外部电路。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    它们可以使用对 REGN 的上拉电阻、并仅使用 STAT 作为 GPIO 的输入以进行检查。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    我理解。

    他们可以使用对 REGN 的上拉电阻器、只使用 STAT 作为 GPIO 的输入进行检查。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi