Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25306 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 BQ25306、并有一个相同的相关问题。
他们希望在 STAT 引脚和 MCU GPIO 之间连接。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
在一个相关线程中、指出 STAT 引脚无法连接到 MCU 的 GPIO。
(1)您能告诉我们原因吗?
(2)您能告诉我们如何连接它吗?
请提供推荐的外部电路。
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi