This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:具有输入电流限制的替换器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61022, TPS63900, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464682/tps63900-replacement-part-with-input-current-limit

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS61094、TPS61033 、TPS61022

工具与软件:

早上好、

我正在从事一款具有线轴电池(LI-SOCL2)+ ELDC 超级电容器(1.5F)的 NB-IOT 产品设计。

VIN = 2.5V - 3.8V
VOUT NB-IOT  = 4.0V
VOUT 外设= 3.3V

电池(LS33600)可提供250mA 的最大持续电流。
因此、这里的电容器是为了吸收电流峰值。

我的测试表明、对于 NB-IOT 传输、100mA 电流限制太小。
您是否有 TPS63900的良好替代产品?
我想在将 TPS63900并联之前查看这是否可行。

这个问题是类似的、但我只有1个电池、而不是2个串联电池
e2e.ti.com/.../pulse-power-supply-for-a-lte-modem-with-a-li-socl2-battery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     贾斯珀、您好!

    由于 NB-IOT 的电源为4V、始终高于 Vin、因此您是否可以使用升压转换器?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    升压转换器也就足够了、但我们仍在试验以4V 还是3.3V 的电压运行。
    NBIOT 也可以在3.3V 电压下运行、这就是我们实际上需要降压/升压的原因

    我们现在发现 TPS61094似乎也是一个很好的替代产品。
    有很多结合 RX/TX 传输的应用手册、实际上这似乎甚至更好



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     贾斯珀、您好!

    很高兴看到 TPS61094能够很好地匹配您的应用。

    如果您对 TPS61094还有任何疑问、请告诉我、我将转发给负责这款器件的同事。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    我有一个5F 3V 超级电容器。
    我看到电容器充电速度非常慢。

    当 ICHG 等于或大于250 mA 时、ICHG_PRE 为250 mA;当 ICHG 低于250 mA 时、ICHG_PRE 为 ICHG。
    2.当 ICHG 等于或大于10 mA 时、ICHG_TERM 为10 mA; 当 ICHG 低于10 mA 时、ICHG_TERM 为2.5 mA。

    我已将电荷设置为75mA、因此我期望75mA 作为预先限制、但这大约是 uA。
    我在测量中没有看到这一点。 您能进一步解释一下吗?

    VIN  = 3.6V
    OSEL = 3.3V
    VSUP = 2.6V
    Icur  = 75mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    正如我在 TPS61094数据表中发现的上图所示、我希望您现在使用的是该器件、对吧?

    在测量这个低电流时、超级电容器的电压是多少? 您能分享一下您的衡量标准吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我实际上使用的是 TPS61094。 有关我的测量结果、请参阅下图。
    预计 TPS61094将以高达75mA 的电流为超级电容器充电。 因此不会发生这种情况。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    VCHG 引脚上有哪个电阻器? 看起来充电终止于2.5V。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    电阻正确。 终止电压确实是2.5V。
    但充电电流错误、这不是设置的 Icharge (75mA)。

    我看到 TPS61094也会失效、电容器有时无法接通? 电流峰值是否太高/太快?
    电容器的电压仍为1.5V。  

    TPS61094 + 5F + LISOCL2线轴电池

     

    这些是我使用 TPS61094和超级电容器必须吸收的电流峰值。
    使用 LISOCL2螺旋电池进行测试。




    由于市场上有很多产品、因此可以将 LTE 调制解调器与 LISOCL2线轴和超级电容器配合使用。
    希望您能进一步帮助我。

    此致、
    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    如果终止电压为2.5V、则在达到2.5V 时充电将停止。 那么、在您的第一张图片中、它看起来像是在充电直到电压达到2.5V。 我忽视了什么吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是正确的、但电容器充电的电流比 Ichg 小很多倍。 它应该只是75mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    您的意思是测量中的电流上升得很慢、而不是从75mA 开始、对吧?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色、 有时 TPS61094关闭、因为脉冲太快/太高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    该特定设备的专家目前不在办公室。 请在一周中等待解答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    您能否 共享原理图和布局?  您是否有示波器。 如果您可以提供5us/div 刻度的波形、则更容易找到根本原因

    尊敬的 Brigitte:

    感谢 您为本案例提供支持。  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    我使用评估套件针对新设计测试 TPS61094。
    采用 NB IOT 的现有系统用作测试系统

    该系统的原理图如下所示:





    因此、对于采用 LISOCL2线轴电池的系统而言、在进行 NBIOT/LTE 传输时具有高电流峰值
    TPS61094是合适的选择还是其他可能更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

       高电流峰值可以达到多大的安培、电流可以持续多长时间?

    请共享 EVM 设置。 您如何放置跳线以及如何连接输入和输出。

    另外,请分享 VOUT、SW 、VSUP 和 VIN10us/div 的波形。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    电流峰值显示在此论坛先前的图像中。 峰值达到1A 的最大值、

    EVM 设置:
    超级电容器= 5F
    VOUT = 3.3V
    Vcharge = 2.7V
    Icharge = 75mA

    EN =高电平
    MODE =高电平

    Vin 和电池之间有一个大电流金。
    我希望今天能介绍一下 VOUT、SW、VSUP 和 VIN。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    感谢您提供的信息。 当 VSUP>1.8V 时、应支持最大1A 的电流。

    另外、请分享您的测试设置图片。 此外、由于  Vin 和电池之间的 ucurrent 金、是在 VIN 侧还是在 VSUP 侧测量 IBAT?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    当 VSUP>1.8V 时、应支持最大1A 的电流。
    这意味着如果 VSUP < 1.8V、TPS61094将关闭。
    这可能就是 TPS61094有时在最终的射频传输脉冲上失败的原因。

    TPS61094是否适合我们的应用、或者您是否认为其他组件/想法更好?

    此致、
    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    当 VSUP 降至1.8V 以下时、无法支持输出功率、并且 Vout 降至其目标电压以下。 如果您需要将超级电容器放电至1.8V 以下、则需要分立式充电器 IC +升压 IC 解决方案。 请分享您的最低 VSUP、我会推荐您另一个升压 IC。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    太糟糕了。 我想它可以一直耗尽至0.8V。
    由于超级电容器电压较松、TPS61094非常适合。

    进入新设计。 我需要对 LISOCL2的电流进行限制+一个超级电容器来处理射频脉冲。
    由于空间要求->5F、5V 不适用、超级电容器实际上只应有3V 的最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    我可能无法正确理解您的应用。 我可以知道这个超级电容器的放置位置吗? 是升压 Vin 还是 Vout?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    现在我有这样的应用。 这是 TI 的应用手册提供的
    ENABLE 和 MODE 处于自动降压/升压模式、不受 MCU 控制

    www.ti.com/.../slvaf41a.pdf



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    TPS61094无法支持低至0.8V 的 VSUP 放电。 对于升压转换器、支持的最大 Iout 可通过以下公式计算:

    如果您需要0.8V 的输入电压、3.3V 的输出  电压和1A 的输出电流、则需要选择电流限制超过4.58A 的升压转换器。 因此我们推荐使用 TPS61033或 TPS61022。 我认为 TPS61094非常适合电源结构。 遗憾的是、我们 目前没有支持更大电流的类似结构器件。

    此致、

    Travis