This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:降压时、需要多少次握手和供电?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472351/tps23881-how-many-times-of-handshaking-and-power-or-not-when-demoted

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS2372

工具与软件:

1、电源启动前需要多少个检测和分类周期?

下面是在双特征 PD 上捕获的波形、VDD 为 TPS23881、PD 为 TPS2372、为什么 alt-A 具有3个检测和分类周期、而 alt-B 也是如此?

在 TPS23881数据表的第22页、在 alt-A 和 alt-B 上都只显示2个检测周期和1个分类周期

2、为什么我的机箱上的 alt-B 总是在 alt-A 之前通电? alt-A 是 TPS23881的 pri (奇数)通道、alt-B 是辅助(偶数)通道。

、 降级时 PSE 电源是否会启动?

例如、PSE 设置为4线对30W、双通道 calss-5特征 PD 连接到 PSE、并且主通道降级为4类、那么在这种情况下、 主通道是打开还是关闭?

我认为降级时它仍然通电、但在我的设计中、我看到 PSE 无法通电。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 在问题3中声明这一点、尽管 PD 类电阻器设置为5类(45W)、但实际功耗小于2W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    感谢您发送编修!

    1. TPS23881应该只 具有一项完整的检测+分类功能。 在波形中、它可能表示分类失败(不在以下范围内或过流范围内)。 您可以检查发现寄存器以查看分类中的故障是什么。 您测试的是真实的 PD 还是 PD 仿真器?

    2.理论上,Alt-A 或 Alt-B 可以首先启动,如果你启用检测和分类,然后连接 PD - PSE。 如果您的 PSE-A/B PD 已预先连接、则 Alt-A/B 序列可能会由启动序列进行修复。  

    3.功率降级模式允许打开电源、但 PSE 将具有较低的功率限制。 在您的情况下、PSE 应在完成有效检测和分级后开启、但功率限制为30W。 功率管制应采用4线对双特征  

    此致、

    Diang