Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS2372、
工具与软件:
1、电源启动前需要多少个检测和分类周期?
下面是在双特征 PD 上捕获的波形、VDD 为 TPS23881、PD 为 TPS2372、为什么 alt-A 具有3个检测和分类周期、而 alt-B 也是如此?
在 TPS23881数据表的第22页、在 alt-A 和 alt-B 上都只显示2个检测周期和1个分类周期


2、为什么我的机箱上的 alt-B 总是在 alt-A 之前通电? alt-A 是 TPS23881的 pri (奇数)通道、alt-B 是辅助(偶数)通道。

、 降级时 PSE 电源是否会启动?
例如、PSE 设置为4线对30W、双通道 calss-5特征 PD 连接到 PSE、并且主通道降级为4类、那么在这种情况下、 主通道是打开还是关闭?

我认为降级时它仍然通电、但在我的设计中、我看到 PSE 无法通电。

提前感谢!