This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2101:输出为高电平时的 UVLO 行为

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472298/lm2101-uvlo-behaviour-when-output-is-high

器件型号:LM2101

工具与软件:

数据表指出、在 UVLO 情况下会禁用输出。 当输出为高电平且发生 UVLO 事件时会发生什么行为?

输出是否以指定的驱动电流驱动为低电平(此处为0.8A)? 或者阻抗是否由于电路未正确通电而更高(例如下拉电阻)?

这在我的 MOSFET 可能会驱动一些严重电流的情况下非常重要、并且当发生 UVLO 时、MOSFET 需要"尽快"关断以免烧坏。

第二个问题:由于 LM2101有2个输出、是否可以使用它通过直接使用12V 电压为 BST 引脚供电(无需二极管)来驱动2个低侧开关? 我的系统仅使用低侧开关来驱动单向电机。

谢谢