This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:适用于240W USB-C PD 3.1的 TPS26750仅源配置

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470010/tps26750-tps26750-source-only-configuration-for-240w-usb-c-pd-3-1

器件型号:TPS26750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

大家好!

我将 针对 USB-C PD 3.1纯拉电流应用评估 TPS26750 + BQ25756、从而为灌电流器件提供完整的240W (48V/5A)。 但是、当使用在线配置工具时、我注意到仅供电选项显示为灰色、提供的示例似乎仅侧重于电池充电器应用。

我的目标是使用固定电源而不是电池、因此我需要 TPS26750和 BQ25756作为专用 PD 源器件运行、而无需任何灌电流功能。 数据表提到了源模式操作、但该工具似乎不支持这个操作(还?)。

您能否提供有关如何将 TPS26750配置为仅供电模式的指导? 是否需要特定的寄存器设置或外部组件才能启用该功能?

提前感谢您的帮助!

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    在今天结束之前、我将能够提供完整而详细的答案、但简而言之、只需对注册表进行一些更改即可。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我的道歉。 请在今天之前给我、以便再次与您联系。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择不带 BQ 器件的拉电流/灌电流盒(随附图像)  

    然后、输入高级配置->寄存器0x32 ->字段"Number of Source PDOs"、然后增加 SPR PDO 的数量(<= 100W、"Number of valid PDOs")和 EPR PDO (高达240W)、标准固定 PDO 将自动填充为"Source_PDO_#"和"EPR_Source_PDO_#"。 您可以更改 电流和电压值以满足您的需求。 确保它们按从拉电流 PDO 1到 n 的电压升序排列

    在0x33中、将受电方 PDO 数量更改为0。

    在0x29中取消选中"处理切换为灌电流"并启动切换为灌电流"。

    在0x28中、将 TypeC state macine 更改为"仅限源状态机"

    根据您的系统描述、这些应该是您需要的所有更改。 很抱歉再次等待。

    此致、

    Conner