This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关适用于具有开路检测和可拆卸电池的4s LiFePO4电池监控 IC 的建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471669/bq76952-advice-on-battery-monitoring-ic-for-4s-lifepo4-with-open-wire-detection-and-removable-cells

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: OPA4197

工具与软件:

您好!

我希望获得有关如何选择合适的供应商的建议 电池监测 IC 项目的源代码 4节 LiFePO4电池组 . 我的主要要求是:

  1. 精确的电池电压监控: 我需要测量串联电池组中各个电芯的电压。

  2. 开路检测: 系统应可靠地检测电芯何时物理断开连接(即读取0V 或开路情况)。

  3. 处理已移除的单元格: 即使从电池组中移除了一个或多个电芯、IC 也应继续准确地监测其余电芯。

  4. 外部 MCU 集成: 我将通过 I2C 或 SPI 将监控系统与外部微控制器连接。

我最初考虑使用配置为差分放大器的精密轨到轨运算放大器(如 OPA4197)来测量电池电压。 不过、事实证明、在移除电芯时处理悬空输入是一个微不足道的设计挑战。 为了简化设计、我正在考虑使用专用的电池监测 IC 来监测电压读数和进行开路检测、可能首选 BQ76952。

也就是说、我担心 BQ76952的开路检测功能。 根据我的理解:

  • IC 不提供专用寄存器来跟踪哪个电芯断开连接。
  • 它一次仅支持检测一个开路事件。
  • 在开路的情况下、IC 可能会触发上方电芯的过压保护和下方电芯的欠压保护。 但是、这种间接检测方法可能不符合我明确识别多个断开连接的电芯同时仍准确监控其余电芯的要求。

我不确定我是否应该继续 进行运算放大器设置、还是应该转向专用电池监控 IC。

您是否会推荐任何满足这些要求的特定 TI 产品? 此外、对于将 IC 配置为用于开路检测和可拆卸电池的任何见解、我都将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    Unknown 说:
    IC 不提供用于跟踪哪个电芯断开连接的专用寄存器。

    正确。

    它支持一次只检测一个开路事件。

    我们的器件支持一次检测多个开路事件、但是需要通过触发 OV 上方的电芯和触发 UV 下方的电芯。

    [报价 userid="641566" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471669/bq76952-advice-on-battery-monitoring-ic-for-4s-lifepo4-with-open-wire-detection-and-removable-cells 我不确定我是否应该继续 进行运算放大器设置或者改为使用专用电池监控 IC

    尽管没有专用的 OW 寄存器、但 BQ76952似乎更适合您所需的应用。 我不能说 OPA4197是否更适合、因为您提到了设计挑战的难度、它也属于不同的团队。 如果您想进一步查询 OPA4197、我建议您打开新的论坛帖子、以获取该器件的建议。  

    [quote userid="641566" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471669/bq76952-advice-on-battery-monitoring-ic-for-4s-lifepo4-with-open-wire-detection-and-removable-cells 您会推荐任何可以满足这些要求的特定 TI 产品吗?

    据我所知,我们的监控器不提供任何特定的寄存器来跟踪开路,而是使用上面提到的类似方法。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。  只要我们能够 确定哪些电池断开连接、这就足够了。

    因此需要确认的是、这是否意味着 一个相邻的电芯将朝着欠压方向发展、而另一个相邻的电芯将朝着过压方向发展。 因此、在电芯重新连接之前、相邻电芯的电压读数将不正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    [报价 userid="641566" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471669/bq76952-advice-on-battery-monitoring-ic-for-4s-lifepo4-with-open-wire-detection-and-removable-cells/5650598 #5650598"]因此、为了确认这是否意味着 一个相邻的电芯将走向欠压、而另一个相邻的电芯将走向过压。 因此、在电芯重新连接之前相邻电芯的电压读数将不正确?

    正确。 更具体地说、相邻的顶部电芯显示过压、底部相邻电芯显示欠压。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis、

    这 回答了我的问题。

    最好 能够 准确测量相邻电池的电压、即使在电池断开连接时也是如此。 您是否通过偶然的机会了解任何 能够做到这一点的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    很高兴回答了您的问题。

    最好 能够 即使在电芯断开连接的情况下也能准确测量相邻电芯的电压。 您是否偶然知道任何 能够提供此功能的产品?

    我们的大多数(如果不是全部)电池监测器以开路方式工作。 您可以尝试打开一个新的论坛、让监测计团队看看他们是否有更符合您需求的东西。

    此致、
    Alexis