Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, OPA4197
主题中讨论的其他器件: OPA4197
工具与软件:
您好!
我希望获得有关如何选择合适的供应商的建议 电池监测 IC 项目的源代码 4节 LiFePO4电池组 . 我的主要要求是:
-
精确的电池电压监控: 我需要测量串联电池组中各个电芯的电压。
-
开路检测: 系统应可靠地检测电芯何时物理断开连接(即读取0V 或开路情况)。
-
处理已移除的单元格: 即使从电池组中移除了一个或多个电芯、IC 也应继续准确地监测其余电芯。
-
外部 MCU 集成: 我将通过 I2C 或 SPI 将监控系统与外部微控制器连接。
我最初考虑使用配置为差分放大器的精密轨到轨运算放大器(如 OPA4197)来测量电池电压。 不过、事实证明、在移除电芯时处理悬空输入是一个微不足道的设计挑战。 为了简化设计、我正在考虑使用专用的电池监测 IC 来监测电压读数和进行开路检测、可能首选 BQ76952。
也就是说、我担心 BQ76952的开路检测功能。 根据我的理解:
- IC 不提供专用寄存器来跟踪哪个电芯断开连接。
- 它一次仅支持检测一个开路事件。
- 在开路的情况下、IC 可能会触发上方电芯的过压保护和下方电芯的欠压保护。 但是、这种间接检测方法可能不符合我明确识别多个断开连接的电芯同时仍准确监控其余电芯的要求。
我不确定我是否应该继续 进行运算放大器设置、还是应该转向专用电池监控 IC。
您是否会推荐任何满足这些要求的特定 TI 产品? 此外、对于将 IC 配置为用于开路检测和可拆卸电池的任何见解、我都将不胜感激。
谢谢。