Other Parts Discussed in Thread: LM5148
工具与软件:
大家好、团队成员:
使用 LM5148、
之前在低于40V 的电压下施加、通常使用
新设计的工作电压为60V、将 MOS 更改为80V、在电源慢启动期间测试了6个 MOS 样本、只有2个可以正常工作、其他4个 MOS 无法启动(输出仅为1.8V)
如何对其进行调整以适应其他 MOSFET!!
a. 输入电源电压慢启动波形。

b. 原理图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
感谢您的答复!
A.我们目前的计划是根据以下规格设计的。

B. 电极为 CSAB1040A-3R3M、
规格如下:
e2e.ti.com/.../CSAB1040A_2D00_3R3M_5F00_spec.PDF
c. KJ1R5N08LFH 无法正常工作。 NTMFS6H800NL-D 工作正常。
e2e.ti.com/.../KJ1R5N08LFH.pdfe2e.ti.com/.../NTMFS6H800NL_2D00_D.pdf