This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:应用问题。

Guru**** 2652495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472144/lm5148-application-issues

器件型号:LM5148

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 LM5148、
之前在低于40V 的电压下施加、通常使用
新设计的工作电压为60V、将 MOS 更改为80V、在电源慢启动期间测试了6个 MOS 样本、只有2个可以正常工作、其他4个 MOS 无法启动(输出仅为1.8V)

如何对其进行调整以适应其他 MOSFET!!

a.  输入电源电压慢启动波形。

b. 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    请提供填充您的规格的计算器电子表格、该电子表格可从产品文件夹下载、另外请告知我在上述每个案例中选择的 FET 和电感器器件型号。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复!

    A.我们目前的计划是根据以下规格设计的。

    B. 电极为 CSAB1040A-3R3M、
    规格如下:

    e2e.ti.com/.../CSAB1040A_2D00_3R3M_5F00_spec.PDF

    c.  KJ1R5N08LFH 无法正常工作。   NTMFS6H800NL-D 工作正常。

    e2e.ti.com/.../KJ1R5N08LFH.pdfe2e.ti.com/.../NTMFS6H800NL_2D00_D.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    由于栅极驱动电压为5V、因此您需要对该器件使用逻辑电平 FET。  您需要在3V 区域中具有米勒平坦区、如果米勒平坦区上升到~5V、器件将难以缓慢开启和开启。  您声称遇到困难的 FET 不是逻辑电平 FET。

    如果您需要进一步的帮助、我将需要您正在测试的设计并将计算器电子表格填入您的规格中。  谢谢。

    希望这对您有所帮助、

    David。