工具与软件:
您好!
我们使用 LM5176设计了一款降压/升压转换器、其规格如下所示。
- 输入电压- 10V-50V
- VOUT - 48V
- 输出电流- 2A
我们已 通过 Webench 生成了设计(随附 webench 报告和原理图、供您参考)。
下面是我们所面临的问题
- 我们提供了24V 和48V 的输入、在这两种情况下、我们都观察到7.5V VCC、但输出为0V。 我们调试发现、MOSFET 没有栅极开关信号。
- 在本例中、我们尝试将开关频率降低至 RT=100K
- 在55V 输入时、我们观察到48V 的输出。
- 在54V 输入处、我们观察到40V 的输出。
- 在52V 输入时、我们观察到36V 的输出。
随着电压下降、输出不断降低、在升压模式下、输出始终为零。
请建议我们缺少什么或解决方案。
谢谢!
阿吉特
e2e.ti.com/.../WBDesign30_5F00_buck_5F00_boost.pdf