Other Parts Discussed in Thread: TPS23731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23731 工具与软件:
尊敬的 Diang:
我有一个项目需要支持 PoE 802.3at 4级25.5W 和12V 输出电压、并将有以太网网络端口和48VDC 适配器的输入功率。 我需要您的支持来查看 TPS23731的 POE 原理图并提供反馈。
我只需向您发送一封私人邮件、进行原理图审阅。
谢谢。