This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:TPS23731_POE 原理图审阅

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463898/tps23731-tps23731_poe-schematic-review

器件型号:TPS23731

工具与软件:

尊敬的 Diang:

我有一个项目需要支持 PoE 802.3at 4级25.5W 和12V 输出电压、并将有以太网网络端口和48VDC 适配器的输入功率。 我需要您的支持来查看 TPS23731的 POE 原理图并提供反馈。

我只需向您发送一封私人邮件、进行原理图审阅。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、这不是紧急要求。 我将等待响应。

    谢谢、祝您节日愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ching-Fei:

    我们在电子邮件中谈到、很抱歉 PoE 团队目前没有资源、请遵循随附的电子邮件检查清单。 PoE 团队将从明天开始到2月4日。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您对 TPS23731原理图的审查。