This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450-Q1:LMR51450仿真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA183, LMR51450, TLV9002, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469201/lmr51450-q1-lmr51450-simulation

器件型号:LMR51450-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR51450TLV9002INA186、INA183

工具与软件:

您好!

我正在 TI PSpice 中使用 LMR51450的仿真电路。  

我在   仿真中使用 LMR51450、INA186A3和 TLV9002的 TI 模型。

在仿真电路时、即使我没有在电路中使用任何探头、也不会在电路中使用除 TI 模型以外的任何模型、误差将持续低于误差值。

请对此错误提供帮助。 我仅使用 TI PSpice 2024应用。

此致

Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您能否发送仿真文件? 您是否从产品页面上预配置的项目文件开始?

    这样通常可以解决该问题。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 请在下面找到该仿真文件。

    e2e.ti.com/.../simulation_5F00_synchronous-buck-converter.zip

    此致

    Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    似乎没有为 TI 组件正确导入您的项目中的库。

    您可以先在 LMR51460项目页面上修改项目、然后将其他 TI 模型导入您的项目(从 TI.com 上相应的产品文件夹中)。 当您要放置组件时、请从设计缓存中执行该操作。

    按照此指南了解如何导入器件。 请注意、您不必在视频中进行任何文本编辑、只需导入.lib 和.olb 文件即可。

    https://www.ti.com/video/6162754989001?context=1146489-1146488-1146482

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您发送编修。 我将尝试使用这种方法并更新您。

    此致

    Rayees  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我已经检查了以上详细信息。 但它无法解决问题。

    经过进一步分析、我发现问题出在 INA186模型上。  

    如果我单独对 INA186模型进行仿真、或者运行从 TI 网站下载的 INA186测试电路、我遇到的是同样的问题。  

    请提供有关此问题的帮助。 LMR5145单是它的工作、我也使用 INA183它的工作进行了仿真。

    我在 LT Spice 中创建了所有这3个部分、但我遇到了一些错误、可能是由于加密模型导致的。 您是否能够支持未经加密的 LMR5145型号。

    此致

    Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    正确、加密模型不能在 LTSPICE 上使用。

    清除此误差非常简单。 您所需要做的就是放置几个这样的探针、它应该进行仿真。

    您能否将文件发送到已导入所有模型的位置?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我也尝试过上述方法、它有时会进行仿真。 仿真完成后、我也无法探测任何其他点。 只显示了一个我正在探测的探针。 如果我使用了多个问题、则显示错误。 仿真非常困难、我不理解由于这些误差、我的仿真结果是正确还是错误的。

    您能否建议使用 TI PSpice 库中已提供的要在仿真中使用的 INA186的任何其他替代器件。

    随附仿真文件以供您参考。

    e2e.ti.com/.../lmr51450_5F00_dcdc_5F00_sync-buck_2D00_2025_2D00_02_2D00_06T07_2D00_04.zip

    此致

    Rayees K E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我让它进行仿真、但我不确定它是否是您需要的输出。 降压模型很简单、并非设计用于任何非简单电路版本的应用。

    e2e.ti.com/.../customer-issue-lmr51450-cont-2.zip

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 仿真采用一个或两个探针。 一些误差,如收敛,并忽略这个误差,我可以用两个探针进行仿真,这需要首先放置,没有其他的探针将工作在 ckt 其他探针在模拟中。

    最好是 TI 可以在内置的 TI PSpice 库中添加此 INA186模型。

    谢谢  

    Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    听起来不错。 如果您创建新线程以请求 TI PSPICE 库上的 INA186模型、可能会更容易。 我将关闭该主题。

    谢谢!

    Andrew